主题中讨论的其他器件: TPS25947
你(们)好
我的客户正在寻找符合以下规格的电流保护 IC。
请告诉我们以下使用的最佳器件吗? 谢谢。
1A 左右的过流保护
USB 3.0 Type-C 电路的用法:
工作电压5V、电流消耗:900mA (来自数据表)
2. 800mA 左右的过流保护
l 用途:客户的原始通信电路。 过流需要激活大约800mA)
L 工作电压12V
客户认为在 TPS2595系列中、
TPS259531DSG(输出电压钳位5.7V) 可用于1。
TPS259541DSG (输出电压钳位13.7V)可用于2.
你怎么看? 您还有其他更好或更便宜的选择吗?
另外、请告诉我负载开关是否是更好的解决方案。
谢谢。
此致、
Jo