This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求推荐具有连续电流设置的升压转换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974507/request-for-recommendation-of-boost-converter-with-continuous-current-setting

主题中讨论的其他器件:TPS61288

您好!

客户希望制造便携式电子产品。 我正在寻找符合以下规格的升压转换器、但存在一些条件。

在某些情况下、电流需要高达12A、但是否有升压转换器可设置为输出9A 作为连续电流?

输入电压:3.7V

输出电压:5~6V

输出电流:9A

在上述条件下、需要12A、但由于9A 是输出、因此电流限制保护不起作用。

如果有合适的产品、请推荐。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    没有单个升压转换器支持此类高电流。 也许您可以使用中介绍的方法并联两个 TPS61288