This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976281/tps61261

器件型号:TPS61261
主题中讨论的其他器件:TPS61200TPS61020

大家好、

以下是一些问题需要您的帮助:

1.您在 -40~+85℃环境温度下提供输出电压线路/负载调节数据的原因是什么?

 ℃在数据表中仅找到+25 μ s 以下的数据。

2.当 Vin=4V 时、Vout 是否能够维持3.3V?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    它应该是使用 EVM 测量的数据。 温度没有变化。 但我希望变化会很小。 如果您需要在4V 输入条件下实现3.3V 的稳压精度、我建议使用降压/升压转换器代替该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    是否有任何降压/升压转换器可满足以下两个要求:
    1.输入电压范围为1.2V 至4V,启动电压包括1.2V
    输出电压3.3V、电流100mA

    我发现大多数降压/升压转换器需要以超过1.8V 的电压启动、
    但是、我们的应用应在某些关键条件下以1.2V 电压启动以记录数据。

    谢谢、此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AndrewLee22、

    您是对的、降压/升压器件不是针对如此低的启动电压而设计的。

    我对您的应用有一个问题:当您提到转换器需要在1.2V 时启动时、输出电容器是在此期间放电还是已充电至特定电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    当转换器以1.2V 启动时、输出电容器放电。

    谢谢、此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS61200和 TPS61020呢? 即使 VIN 更高、两种器件都支持3.3V 稳压电压。 但请注意、VIN>VOUT 条件下的效率较低。