This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:TPS56637可闻噪声

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969776/tps56637-tps56637-audible-noise

器件型号:TPS56637
  • L1和 Cout 都是使用规范中的值实现的。 但是、仍然会出现可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    模式设置是什么? 您的输入电压、输出电压、L 和负载是多少? 如果可能、您能否测量应用条件的 SW 频率?

    如果它在脉冲跳跃模式下工作、开关频率有可能处于可闻噪声范围内。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 ECO 模式、输入电压24V、输出电压4V (3.3uH)和3.3V (2.2uH)。

    目前难以测量频率。

    什么是脉冲跳跃模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    脉冲跳跃模式是 Eco 模式的另一个措辞。

    ECO 模式是转换器的 DCM 控制模式。 这意味着、如果负载电流小于0.5*电感器电流纹波、则开关频率将降低以避免负电感器电流。

    Eco-mode 可在轻负载时实现更高的效率、但也会降低开关频率以实现该目标。 则轻负载时会出现可闻噪声。

    您可以使 MODE 引脚悬空、IC 将在 FCCM 模式下工作。 然后、您可以测试是否存在可闻噪声。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 MODE 引脚连接到 GND、因此很难悬空。
    我希望我能告诉您另一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前负载是多少? 我们是否可以为输出添加虚拟负载? 如果是、我们可以增加频率并避免频率处于 可闻噪声范围内。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 、每个 IC 2.17A。

    什么是虚拟加载?

    如何提高频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需增大电感值即可让 IC 进入 CCM 模式。 但我不明白为什么您的应用中会出现 DCM 模式。

    仅当电感电流纹波为0.5*PEAK 至 PEAK 时>负载电流时才会进入 DCM 模式。

    如前所述、 输入电压为24V、输出电压为4V (3.3uH)和3.3V (2.2uH)。 可以计算出、对于4V 输出电压、电感电流的峰峰值将为 Vout/Vin*(Vin-Vout)/Lo/fsw=4/24 (24-4)/3.3/0.5=2.02A。 因此、半个电感器电流纹波将为1.01A、并且小于2.17A 负载。

    对于3.3V 输出电压、电感电流纹波峰峰值将为3.3/24*(24-3.3)/2.2/0.5=2.5875。 电感器电流纹波的一半将是 1.29375A。 这也小于2.17A 负载。

    那么、您能否使用我们的在线 webench 工具在稳态条件下使用 BOM 进行仿真、以查看是否会有 DCM 模式?

    或者、您的应用中的负载是可变的、并且 DCM 模式恰好在施加轻负载时发生? 我认为我们需要更多信息来帮助您解决这个问题。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、让我们使用 webench 工具检查结果。
    我们将增大电感器值并检查可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意你的意见。