-
L1和 Cout 都是使用规范中的值实现的。 但是、仍然会出现可闻噪声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
L1和 Cout 都是使用规范中的值实现的。 但是、仍然会出现可闻噪声。
您好!
脉冲跳跃模式是 Eco 模式的另一个措辞。
ECO 模式是转换器的 DCM 控制模式。 这意味着、如果负载电流小于0.5*电感器电流纹波、则开关频率将降低以避免负电感器电流。
Eco-mode 可在轻负载时实现更高的效率、但也会降低开关频率以实现该目标。 则轻负载时会出现可闻噪声。
您可以使 MODE 引脚悬空、IC 将在 FCCM 模式下工作。 然后、您可以测试是否存在可闻噪声。
谢谢、
Andrew
您好!
只需增大电感值即可让 IC 进入 CCM 模式。 但我不明白为什么您的应用中会出现 DCM 模式。
仅当电感电流纹波为0.5*PEAK 至 PEAK 时>负载电流时才会进入 DCM 模式。
如前所述、 输入电压为24V、输出电压为4V (3.3uH)和3.3V (2.2uH)。 可以计算出、对于4V 输出电压、电感电流的峰峰值将为 Vout/Vin*(Vin-Vout)/Lo/fsw=4/24 (24-4)/3.3/0.5=2.02A。 因此、半个电感器电流纹波将为1.01A、并且小于2.17A 负载。
对于3.3V 输出电压、电感电流纹波峰峰值将为3.3/24*(24-3.3)/2.2/0.5=2.5875。 电感器电流纹波的一半将是 1.29375A。 这也小于2.17A 负载。
那么、您能否使用我们的在线 webench 工具在稳态条件下使用 BOM 进行仿真、以查看是否会有 DCM 模式?
或者、您的应用中的负载是可变的、并且 DCM 模式恰好在施加轻负载时发生? 我认为我们需要更多信息来帮助您解决这个问题。
谢谢、
Andrew