This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1543:Ambeint & amp;结温澄清

Guru**** 2501915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979673/uc1543-ambeint-junction-temperature-clarification

器件型号:UC1543

根据数据表、工作结温为 Tj=‘-55至125C、同时还显示工作环境温度为 Tj=‘-55至125C。 理想情况下、结温应高于环境温度。

您能否确认数据的准确性以及正确的编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    电气特性说明中的温度规格应为 Tj。  请参阅以下内容:

    因此、Tj =-55C 至125C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我找到了此文档、其中显示了 TA =-55C 至+125C、而 TJ = 150C。  

    landandmaritimeapps.dla.mil/.../87740.pdf

    希望该文档能解答您的问题。