This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:WEBENCH 不能运行!#39;t 运行

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979677/lm25180-webench-doesn-t-run

器件型号:LM25180
主题中讨论的其他器件:LM5180

您好!

WEBENCH 在以下条件下不运行;

但是、它确实在 LM5180页面上运行。

除了输入电压容差外、我认为 LM25180与 LM5180相同。

哪些结果是正确的?  

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San

    请注意、在上述输入/输出条件下、由于计算得出的开关节点电压超过最大限制65V (数据表中的 eqn 20)、设计无法生成。 由于 LM5180器件在 开关节点处的最大限压电压为100V、因此可以创建 LM5180器件的设计。

    如果您需要任何东西、请告诉我。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul-San:

    感谢你的答复。

    我认为最大 Vsw 是由 VIN(max)+(VOUT+VD)*NPS 计算得出的。

    如果 NPS=1、则在上述条件下最大 VSW 不超过65V、因为它是38.4V。

    我在随附的计算器上检查了这种情况。

    e2e.ti.com/.../LM25180-PSR-Flyback-Converter-Quickstart-Tool.xlsx

    您认为这种情况不适合 LM25180吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    正确、如果 NPS 为1、则 VSW 不会超过65V、且 IC 可用于此输入。 请注意、Webench 采用了一种复杂的算法来选择变压器、并包含多个变量(电感值、匝数、AWG 层、股、变压器损耗等、这些变量符合效率标准)。 对于您的输入条件、Webench 会将 NPS 计算为2.85、因此未能通过 VSW 电压检查(计算如下)。 目前,无法在 Webench 中动态更改 NPS 值(正如我们在 Excel 计算器中所做的那样),也无法为您提供设计。

     

    VCLAMP = 1.5 * Vout * NPS= 1.5*12*2.85 = 51.3V

    VSW = VCLAMP + VinMax = 77.7V (>65)

     

    我们为此建议了两种替代解决方案、

    继续使用能够针对给定输入条件创建设计的 LM5180。 并将此设计用作起点。

    2.第二种解决方案是粘附在具有较低 NPS 的 LM25180上(假设 NPS = 1、Dmax 将限制在约37%的 eqn 14)。 但在本例中、Webench 设计将不可用。 我们必须使用 Excel 计算器而不是 Webench 来生成外部组件值。

    希望这能澄清。

    谢谢、此致、

    阿图尔