This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10515:低温运行

Guru**** 2521190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974415/lmr10515-low-temperature-operation

器件型号:LMR10515

您好!

      下面是我们从5V 生成3.3V 电压的电路。 我们使用类似的电路来生成1.2和2.5V 电压。 该板应在-40°C 之前工作、因此所有选择的组件都在该范围内。  

   

问题如下:

1)稳压器在温度降低(直至-25°C)时工作正常

2)但是、当电路板上电后再上电(仅关断一秒钟)、低于-10C 时、3.3V 稳压器的输出会产生噪声并保持在1.95V 左右。  

3) 3)随后 、当温度升高到略高于-10C 时、稳压器就会正常工作。  

请告知可能出现的问题。 1.2和2.5V 稳压器运行正常、负载相似。  

感谢您的提前帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您的提问。

    请提供您的应用的原理图和布局吗? 您可能已经这样做了、但系统未正确上传您的图片(请使用"插入文件"按钮)。

    为了提供进一步的支持、如果您能够在以下工作条件下向我们发送 VIN、SW、FB 和 VOUT 的波形、将会非常有帮助:

    -器件正常工作时启动(>-10C、VOUT 从0V 开始)

    - 器件无法正常工作时启动(<-10C、VOUT 从0V 开始)

    -当 器件无法正常工作时(<-10C)处于稳定状态

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。