This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263:TPS65263-1QRHBRQ1

Guru**** 2523340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978433/tps65263-tps65263-1qrhbrq1

器件型号:TPS65263

如果可能、建议烘烤 Aptiv 器件型号28445108 - IC-VR、BUCK、快三倍
电子邮件:mateusz.nowara@aptiv.com
公司:APTIV
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

APN               尺寸-高 MSL 时间( 40°C)
28445108            1、00                 2              8天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat  

    为什么要烘烤 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在原型 模块中使用它、这是很久以前购买的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    确认您的请求:  

    您在问是否可能更快地烘烤 IC、对吧?   

    我需要在人民币之后联系资质审核工程师。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

    是的、我 询问是否可能更快地烘烤 IC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateuz、

    谢谢。 赵将在新年假期后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat  

    与您确认:  

    您希望在 SMT 之前以更高的温度/更快的速度烘烤 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat  

     JESD-033提供了一些有关烘烤 IC 的指南。