This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:关于输出电压控制

Guru**** 2814155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971977/tps62869-about-output-voltage-control

器件型号:TPS62869

尊敬的 TI 团队

我想知道 TPS628680的相关信息。

TPS628680具有动态电压表(DVS)功能。
数据表指出、该功能通过 VID 引脚切换电压、但我认为还有一种方法可以使用 I2C 通信更改输出电压。
使用 VID 引脚(使用 DVS 功能)切换电压是否有任何好处?

2.检查新产品更新文档,I
T 表示 TPS628680A / C 和 TPS628690A / C 与"LPDDR5存储器"兼容。
这是否意味着其他 TPS6286x 系列不支持 DDR?

最棒的地方

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    VID 引脚允许您从 VOUT 寄存器1切换到 VOUT 寄存器2 (8.6.3和8.6.4)以获得输出调节值。  

    有些客户不想使用 I2C 接口、因此如果需要、他们仍然可以在这两个寄存器之间切换。

    但在灵活性和控制方面、使用 I2C 更改输出电压确实更容易。 实际应用中的实现由您决定。

    这意味着 LPDDR5存储器的 VDDQ 电源典型值为0.5V、在低功耗模式下可降至0.3V。

    该电源轨可在运行期间在0.5V 和0.3V 之间切换、具体取决于使用情况。

    如果您有其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您在这里是否有任何后续问题?

    您是否希望为 LPDDR5解决方案供电?

    非常感谢!

    平路机、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您想重新打开、请在下面回复。


    非常感谢!

    此致、

    Dorian