This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:SYS 引脚在无电池的情况下的负载能力

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974396/bq24195l-load-capability-of-sys-pin-without-a-battery

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件:BQ24190BQ24195

您好!

我的客户正在与我核实、如果没有电池负载、 SYS 引脚可以提供多少电流?   我不确定器件是否处于无电池的 HIZ 中、或者将其视为最大:2.5A 的降压转换器、但取决于适配器功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果适配器可以支持电源、则在没有电池的情况下最大 SYS 负载为1.2.5A。

    2.当存在有效的 VBUS 时、即使禁用充电、VBUS 也支持 VSYS。

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24195/L 类似于 BQ24190。 常见问题解答1和常见问题解答2对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。