This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:慢速开/关

Guru**** 2414210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977673/lm2576-slow-on-off

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LMR33630

大家好、团队、

我的客户在/ON/OFF 引脚上使用具有外部保护电路的 LM2576。

在系统中、/ON/OFF 引脚在大约80ms 内缓慢上升。

请在 此处查找 波形的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)。

您认为缓慢输入上升应该正常吗? /ON/OFF 引脚(CMOS/BJT)的输入类型是什么?

我问的原因是、如果它是 CMOS 输入、我猜输出可能会不稳定。

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM2576是40V 3A 器件的旧代 产品,我们建议将 LMR33630作为新一代产品。

    我不知道开/关引脚的输入类型、但我对波形有一些疑问。

    1.对于12V 接地短路,它是输出电压,输入是24V,对吧?

    2.我不知道 CH3中的 C50+是什么、当 EN 为1.6V 时、没有 CH2波形、我认为 CH2是 SW、因此它与 EN 阈值的典型关闭值相匹配。

    那么、您对输出不稳定有什么疑问?

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    回答上述问题。

    1.没错。 输入电压为24V、输出电压为12V。

    它是一个包含在保护电路中的电解电容器。 当12V 和 GND 短路时、施加与引脚5相同的电压。

    我的问题的目的是、当/开/关端子的内部控制是 CMOS 或晶体管、并且施加了上升和下降时间较慢的信号时、由于开关期间产生的尖峰电流、Vcc 和 GND 线会被施加。

    由于的纹波可能会导致输出振荡和故障、因此我想检查/开/关端子的内部控制是什么。

    很抱歉给你带来麻烦、但请回答。

    Toshiba TEC Corporation 零售解决方案业务总部嵌入式管理器

    熊本修道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好, 从 lm2576数据表中可以看出,对于100%的器件,请确保器件关闭,您应保持关断电压低于0.8V,对于导通电压,您需要高于2.4V。 我可以向团队了解 lm2576内部开/关是 CMOS 还是晶体管、但您仍需要满足规格要求。 我将很快更新开/关电路、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我已确认。 我们正在等待有关/开/关内部开关的其他信息。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢、当我得到答案时、我会更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在内部检查、/开/关内部 开关为双极晶体管。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    您能否提供开/关内部开关的双极晶体管的数据表?

    如果可能、我希望在2月23日前完成。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们没有内部双极晶体管的数据表、它与过程相关。  

    谢谢