This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:带负载的电池充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974366/bq25606-battery-charging-with-load

器件型号:BQ25606

您好!

我们目前正在设计中使用 bq25606电源管理 IC、其负载要求大于2A。

对于电池监控、我们使用的是 max17260。 我们面临的系统问题很少、需要清除以下问题。

观察结果:系统接通时、电池充电需要时间(将2A 负载连接到 VSYS)

管理 IC 是否能够在连接负载的同时执行充电功能?

2.在 电池充电过程中,我们是否应使系统保持关闭状态(负载断开)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    2.较高的 SYS 负载和充电电流一起可能会触发动态电源管理。

    请注意、当达到输入电流限值或输入电压限值时、器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 随着系统负载持续增加、电源路径会使电池放电、直到满足系统电源要求。 此补充模式可防止输入源过载。    有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)和 www.ti.com/.../bq25616.pdf 上的9.3.6.2动态电源管理。

    谢谢、

    宁。