This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:有关 TPS61391规格的问题、请参阅第5页

Guru**** 2766195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, TPS61390, INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971522/tps61391-questions-about-tps61391-spec-on-page-5

器件型号:TPS61391
主题中讨论的其他器件: TPS61390INA191

您好!

 

我的客户在数据表第5页上有关于 TPS61391规格的以下问题。

 

  • 他们希望在 IAPD =高达4mA 时使用 TPS61390。 在这种情况下、KMON1和 KMON2分别为多少(最小值/典型值/最大值)?

  • 他们不知道 von (MON1/MON2阈值)到底是什么。 请详述一下。

  • VAPD_DRP 是否是 MONIN 引脚和 APD 引脚之间的压降电压?

  • 有一项称为电流镜偏置电流的项目、但它们不知道偏置电流在哪里流动、那么您能告诉它们在第9页的方框图中的命中位置吗?

  • 根据 AVCC、MON1/MON2的输出电压可以输出多少伏? (它能否像电流传感器 INA191那样输出高达3.3V 的电压?)

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano:

    感谢您的联系。

    今天这里很忙、明天请允许我回来。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    感谢您的回答。
    我期待明天收到您的反馈。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano:

    客户需要什么? 它们是否只需要稳定的输出电压? 如果是、它们可以忽略监控器引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

     

    不,他们不会。

     

    他们希望使用 TPS61391电流镜功能在宽动态范围内精确监测 APD 电流。

    这就是他们提出这五个问题的原因。

    请尽可能回答所有五个问题。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano:

    我的回复似乎是“yester (我的回复)”缺失的。 我正在与团队一起查看详细信息。 请耐心等待。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

     

    这进展如何?

    对此有任何进展和更新?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano:

    客户选择的是什么? TPS61391或 TPS61390?

    他们希望在  IAPD =高达4mA 时使用 TPS61390。 在这种情况下、KMON1和 KMON2分别为多少(最小值/典型值/最大值)?

    镜片增益设置为0.8和0.2典型值。 遗憾的是、IAPD=4mA 时、我们没有太多的数据。  

    2.他们不明白 von (MON1/MON2阈值)到底是什么。 请详述一下。

    TPS61390的数据表7.3.4中有详细说明

    VAPD_DRP 是否是 MONIN 引脚和 APD 引脚之间的压降电压?

    是的、MONIN-APD

    有一个项目叫做电流镜偏置电流、但他们不知道偏置电流在哪里流动、那么您能在第9页的方框图中告诉他们它在哪里?

    实际电路非常复杂、难以解释。 但他们可以参考应用手册 www.ti.com/.../slvaeh5.pdf

    基于 AVCC、MON1/MON2的输出电压可以输出多少伏? (它能否像电流传感器 INA191那样输出高达3.3V的电压?)

    否、对于 MON2、它将被钳位在2.5V、对于 MON1、它将被钳位在0.4V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano:

    请帮助确认客户询问的设备。 TPS61391或 TPS61390

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

     

    感谢您的回答。

     

    我的客户询问的是 TPS61391、而不是 TPS61390。

    由于您的回答、他们目前还没有疑问。

    非常感谢您的支持!

     

    此致、

     

    希拉诺