This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:是否可以使用外部误差信号放大器?

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979661/tps57040-q1-is-it-feasible-to-use-external-error-amplifier

器件型号:TPS57040-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33610

尊敬的团队:

我的客户计划使用我们的 TPS57040-Q1器件为12V 电池设计分立式电池充电器解决方案。

他希望使用外部误差放大器而不是内部 误差放大  器、并且外部误差放大器的输出直接连接到 TPS57040-Q1的 COMP 引脚。 这是否可行?

此外、输入为14.5V、输出电压为13.8V。 我使用 webench 进行仿真、它工作正常。 但我没有看到数据表中的最大占空比是多少。 那么、我仍然想确认 器件的最大占空比是多少?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry:

    原因 COMP 电压也会影响 ECO 模式、因此外部 COMP votlage 可能会错过此模式的三倍、因此如果客户希望这样做、我们建议客户进行全面测试、

    对于最大占空比,它不是固定值,在数据表第7.3.4节中,它有详细说明。 总之,它将以尽可能大的占空比工作,直到自举电压降至 UVLO 状态。 当它触发启动 UVLO 时、输出纹波电压可能会变大。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复!

    请告诉我如何控制 BOOT 和 PH 之间>2.1V 的电压?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry:

    它无法控制、当您希望达到100%占空比时、由于二极管不导通、引导器将放电。 因此,如果要使 Boot to PH>2.1保持100%占空比,则需要强制在 Boot 和 PH 之间添加3.3V 或5V 电压。  

    如果客户希望获得良好的压降性能,可以选择新一代产品,如 LMR33610。 通过控制 FB 节点、可在外部添加 CC/CV 电路。

    谢谢