This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:升压模式短路保护。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979573/bq25895m-boost-mode-short-protection

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25890

尊敬的先生:

我们将在升压模式下测试 OTG 过流限制和 GND 短路。

但没有电流限制和短路保护。

我在数据表中仅找到针对升压模式的温度保护。

BQ25895M 没有过流保护?

请告诉我有关此问题的任何评论。 由于 CE/CB/UL/CCC/ETC 认证、我们需要 OCP 功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25895M、Q1 (RBFET)在 OTG 模式下处于关闭状态。 请改用引脚2引脚 BQ25890。 对于 BQ25890、Q1在 OTG 模式下开启、升压模式电流限制通过 Q1感测。 请参阅 BQ25890 d/s 第12页的升压模式运行规格

    谢谢、

    宁。