This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1933:在℃μ A 时、输出电压精度最小/最大值为+/- 0.1%

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979877/ref1933-about-output-voltage-accuracy-min-max-is---0-1-at-25

器件型号:REF1933
主题中讨论的其他器件: REF3433

大家好、

 

我知道 REF1933可以在“–55°C≤TA≤125°C”下运行,但您在“–55°C≤TA≤125°C”下没有电气特性。

因此,我有两个问题。

 

[其他 E2E 主题]

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/637518?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=REF1933

 

----

[第1季度]

我℃25 μ A 时的输出电压精度最小值/最大值为+/- 0.1%。

 

℃TA=125 μ s、℃输出电压精度为+/- 0.35%(0.1%+ 0.25%(25ppm * 100 μ V))。

我的理解是否正确?


----

 

[第2季度]

我想在–55°C≤TA≤125°C 时使用 REF1933等器件

因此、我需要–55°C≤TA≤125°C 的规格

如果您有任何推荐的器件、请告知我们。

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    问题1. 是的、在-55°C 至125°C 的温度下运行与性能特性之间存在差异。 REF1933的额定温度范围为-40C 至125C、对应于您在 EC 表中看到的情况。

    关闭。 使用框方法定义温度系数。 9.3.2中显示了这种情况。 整个温度范围为-40C 至125C、SO 165C。

    误差将为0.1%+(25ppm/C * 165C)= 0.5125%

    问题2. 我们有 REF34-EP。

    此器件是否可用于您的功能?

    REF3433等器件的额定工作温度范围为-55C 至125C、因此温度系数在整个范围内有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San、

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏