主题中讨论的其他器件:LM51551、 LM5155
尊敬的 TI 支持:
我们在设计中使用 LM51551、
目前、我们观察到、即使在轻负载(100mA)下、输出也不稳定
有关原理图和布局、请参阅随附的文件
请帮助我们审查并让我们知道哪些应该是根本原因
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
我们在设计中使用 LM51551、
目前、我们观察到、即使在轻负载(100mA)下、输出也不稳定
有关原理图和布局、请参阅随附的文件
请帮助我们审查并让我们知道哪些应该是根本原因
谢谢、
您好、Ty、
感谢 您使用 LM5155进行设计。 您能否显示一些关键波形、如 SW、CS 与 Vout 和 Vin? 此外、我还看到 COMP 引脚处的补偿网络使用两个电容器、一个为10nF、另一个为8.2nF。 这两者太近了。 8.2nF 太接近10nF、因此零点在增加相位裕度方面的效率会降低。 它应该至少小10倍、即820pF 或更小。 您是否在以下链接中根据我们的设计计算器检查了您的器件选择? 如果没有、请运行计算并对您的电路进行必要的更改。
https://www.ti.com/lit/zip/snvc224
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi