This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551升压不稳定输出

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972855/lm51551-q1-lm51551-boost-unstable-output

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551LM5155

尊敬的 TI 支持:

我们在设计中使用 LM51551、  

目前、我们观察到、即使在轻负载(100mA)下、输出也不稳定

有关原理图和布局、请参阅随附的文件

请帮助我们审查并让我们知道哪些应该是根本原因

谢谢、

Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在空载条件下尝试过、输出电压可以达到28V

    我们已删除 R662、将 R211更改为0r、更改 R217、但无帮助

    谢谢、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持人员、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    感谢 您使用 LM5155进行设计。  您能否显示一些关键波形、如 SW、CS 与 Vout 和 Vin?   此外、我还看到 COMP 引脚处的补偿网络使用两个电容器、一个为10nF、另一个为8.2nF。  这两者太近了。  8.2nF 太接近10nF、因此零点在增加相位裕度方面的效率会降低。 它应该至少小10倍、即820pF 或更小。   您是否在以下链接中根据我们的设计计算器检查了您的器件选择? 如果没有、请运行计算并对您的电路进行必要的更改。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc224

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    当我们施加负载时、栅极控制停止开关、SS 引脚变为低电平

    请注意、在 PCB 布局中、我们希望精确测量电流、以便从感应电阻器连接 PGND 和 CS 引脚

    遗憾的是、我们断开了 Epad 的引脚4、因此 PGND 引脚具有来自检测电阻器的长接地环路

    此 PCB 设计是否仍然正常?

    谢谢、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    很难在您发布的布局图上跟踪信号。 当您施加负载时、负载是多少? 您能否在电路切换时拍摄 MOSFET 漏极、输入电压和输出电压的一些示波器图片?

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我们找到了根本原因。 即引脚4 PGND 在未连接到 EPad 时具有较长的 GND 环路

    感谢您的支持、

    此致、

    Ty