This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:使用 VBUS 但不带电池的 BQ25895电源

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972066/bq25895-bq25895-power-using-vbus-without-battery

器件型号:BQ25895

您好!

当使用 VBUS =5V 通过直流插孔供电且未连接电池时、VSYS =2.9V。

由于 VSYS = 2.9V、无法启动电路板、我已在 TS 引脚上连接10k、10k 分频器、但没有改进、请帮助解决此问题。

是否有任何电池检测引脚?

我们是否能够在没有电池的情况下实现 Vsys=3.8V、如果是、则需要遵循哪些设置/配置。

此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    充电器没有电池检测功能。 您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。

    我们的用例是 VSYS 应该为3.8V、而不使用电池、并且能够为电路板供电。 电池充电器由 VBUS 上的5V 电源供电、但由于移除电池时 VSYs=2.9V 的低电压、当前电路板无法通电。

    很少有客户希望通过没有电池的 VSYS 为电路板供电。  

    请提供充电器的所有寄存器值-->这不能提供寄存器值,因为电路板本身没有通电,VYS=2.9V。请帮助了解如何在没有电池的情况下获得稳定的 VSYs=3.8V。

    此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答2应该对 您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    根据链接进行了后续操作、但仍无改进、请提供相关答案。

    谢谢、此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请查找以下电路、并告知我设计中是否有任何更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    为了进行调试、当您认为 VBAT 引脚断开时运行异常时、我们确实需要这些信息:

    什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    VBUS=5V、来自直流插孔

    IVBUS 约为60uA

    VSYs=2.9V

    ISYS 预计为3A、但目前由于微处理器未通电、因此它不提供任何电流。

    2.9V VSYS 无法为微处理器加电、因此无法访问寄存器值、请帮助。

    谢谢、此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的响应和支持、

    实际上、BTST 电容器未正确安装、我们能够找到组装问题并解决了问题、现在电路板能够加电。

    观察 Vsys=3.65V、当电池未连接但通常应为3.8V 时、请帮助了解如何实现3.8V。

    根据以下公式、电压为3.8V

    VSYSMIN+150mV= VSYS

    根据数据表、VSYSmin = 3.65V

    3.65+150mV=3.8V

    VSYS=3.8V

    如果我在上述 VSYS 计算中出错、请更正我。

    谢谢、此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    最小 VSYs=3.5V+150mV=3.65V 通常是正确的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    很抱歉再次打扰您,根据数据表,VSYSmin 典型值为3.65V,这让我有点困惑。

    我需要计算 VYS 典型电压及其以下值。

    VSYS=VSYSMIN+150mV=3.65V+150mV=3.8V

    我的问题是、电池断开时 VSYS 的典型值是多少?我们需要考虑3.5V 还是3.65V 的 VSYSmin 典型值来计算 VSYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/875386上的常见问题解答1。 在不使用电池的情况下启用或禁用充电时、VSYS 行为会有所不同。 当充电被禁用时、典型的 VSYS 值为 REG03[3:1]设置值+150mV。

    谢谢、

    宁。