This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:AM4372 RTC 已禁用连接

Guru**** 2535830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977239/tps65218d0-am4372-rtc-disabled-connection

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM4372

您好、电源管理支持团队、

我对 PMIC 有以下问题:

e2e.ti.com/.../3608970

关于 AM4372和 TPS65218D0之间的连接、
当前客户的原理图如下所示

" PMIC 的电流原理图"。

问题1. 修改此原理图是否存在任何问题、如下所示。
    此设置参考 AM437x 原理图检查清单;表2-3 RTC。

    www.ti.com/.../sprace0a.pdf  

  RTC_KALDO_ENn:任何 AM437x 1.8V 电源-> VDDS_RTC
-PMIC_POWER_EN:RTC_PMIC_EN -> NC

问题2. 我是否需要一个电感器或其他电路来实现输出?
或者我是否可以像现在那样使用10kΩ Ω 下拉电阻器?

问题3. 在其他情况下、当我禁用 RTC 功能时、在连接 AM4372和 TPS65218D0时、应该注意什么?

问题4. 如下所示: AM4372和 TPS65218D0的组合
是否需要在 "使用 TPS65218D0为 AM335x、AM437x 和 AM438x 供电"用户指南中进行连接?
   这意味着无法选择 RTC 禁用模式、这种理解是否正确?

 e2e.ti.com/.../890446

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Kanae"]  -RTC_KALDO_Enn:任何 AM437x 1.8V 电源-> VDDS_RTC
    -PMIC_POWER_EN:RTC_PMIC_EN -> NC[/引用]

    LDO1=1.8V、这是不使用 DCDC6时 TPS65218D0 PMIC 上唯一的1.8V 电源。

    如果将不使用 RTC 电源(DCDC5和 DCDC6)、这是 TPS65218D0器件可接受的接线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Brian。

    感谢你的答复。

    关于 Q1、我发现、如果我要禁用 RTC、
    我可以按照图6-2进行设计、而不使用 DCDC5/6。

    此外、我还想确认是否如检查清单中所示更改了以下引脚。

    -PMIC_POWER_EN:RTC_PMIC_EN->NC

    在 TPS65218D0数据表的5.2功能方框图 中、显示"SoC ->PWR_EN"。
    当"PWR_EN"未连接到 SoC 时、是否有参考原理图?

    对于 Q2、是否正确地说不需要10kΩ Ω 电阻器、如图6-2所示?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanae、

    [引用 USER="Kanae]-PMIC_POWER_EN:RTC_PMIC_EN->NC[/引用]

    您可以将 处理器侧的 PMIC_POWER_EN 引脚保留为 NC。

    但是、您不能将 PMIC 侧的 PWR_EN 引脚保留为 NC。 您需要通过上拉电阻器将 TPS65218D0的 PWR_EN 引脚连接到主电源(5V)。

    在您共享的原理图中、R86是5V 的上拉电阻、R101未组装(可以移除)。

    [引用 USER="Kanae"]对于 Q2、是否正确地说不需要图6-2所示的10kΩ Ω 电阻器?

    是的、正确。 不需要10k 电阻器(R26、R55、R47、R28和 R45)。 您可以移除以下引脚并将其直接短接至 GND:L5、L6、FB5、FB6和 IN_BU。  

    不应组装(或移除) R60、因为 PGOOD_BU 可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    我的客户将修改电路板以反映上述信息。

    此致、
    卡纳