This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:当输入电压低于6V 时、预计会出现什么情况?

Guru**** 2811925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979193/lm5164-q1-what-would-be-expected-when-vin-below-6v

器件型号:LM5164-Q1

大家好、

数据表规定最小输入电压为6V。 当输入电压低于6V (例如4.0V-5.0V)时、预计会出现什么情况? 它是否会输出与输入电压相同的电压?

  • 输出电压为5V、输出电流为10-200mA。
  • EN/UVLO 直接连接到 VIN。

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    在低于6V 的电压下运行会有达到内部 UVLO 的风险。 内部线性稳压器需要至少6V 的电压才能正确调节、以便为内部电路提供电源、因此我们有内部 UVLO 来在电压不足可能导致不可预测的行为之前禁用器件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢您的回复。 还有一个问题。

    客户实际上使用4-5V 输入和2-3V 输出进行了测试。 我想内部 UVLO 有一些种类。 内部 UVLO 上是否有任何参数/电气特性?

    -Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    数据表中的唯一参数是表6.3 -建议运行条件、其中规定 VIN:6V 最小值。 遗憾的是、我们无法保证任何可预测的工作条件低于该电压。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我知道。 非常感谢您的帮助。

    Kurumi