This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单片电压稳压器、负载点稳压器或负载开关

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969618/monolithic-voltage-regulator-point-of-load-regulator-or-load-switch

主题中讨论的其他器件:TPS2595

我正在寻找具有以下特性的单片电压稳压器、负载点稳压器或负载开关:

  • 3.3V 输入和输出
  • 输入至输出压降小于50mV 的目标
  • 电流能力:≥700mA
  • 电流限制、最好固定在700mA 至1安培的近似范围内、或者可编程
  • 温度范围:-55°C 至125°C
  • 提供裸片或晶圆、最好是已知合格裸片

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    欢迎使用 E2E!

    如果您有任何后续问题、请查看 TPS2595并告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    非常感谢您再次与我谈论此事! 我还有两个问题:

    1. 该器件是裸片还是晶圆形式的、最好是已知合格裸片?

    2. 数据表显示了-40至+125°C 的温度范围。您认为此部件可以在-55°C 的温度下运行(或有机会运行)吗? 对于我们提供解决方案的军事/航空应用、我需要这种解决方案。

    谢谢、

    Mike Glass

    mike.glass@team.micross.com

    716-626-7059

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您对该器件的关注!!

    1.很抱歉、器件不是以裸片形式销售的。

    2.零件应在指定的温度范围内工作。 长时间在超出推荐条件的情况下操作零件可能会使其运行不可靠。 我将向您介绍  在-55°C 下运行此器件的可行性

    是否要在-55°C 下长时间运行?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

    感谢您再次与我见面。

    我们针对此器件的应用适用于军事/航空应用。 由于其中一些应用适用于位于机翼上或飞机翼下的机箱内的系统、因此它们可能会连续长时间承受气流、因此会承受低温(低于-40°C、尤其是在更高海拔)。

    由于 Micross 从 TI 购买了大量裸片形式的产品,您不会以裸片形式向我们提供此部件,我对此感到失望。 您确定不会考虑这样做吗?

    谢谢、

    Mike Glass

    mike.glass@team.micross.com ;o:716-626-7059;m:631-617-3194

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将再次检查、并在本周结束前返回给您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

    谢谢你。

    Mike Glass

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误您的回答。  

    我们建议器 件在-40°C 至+125°C 的推荐温度范围内运行、我们保证器件在此范围内可靠运行。 在-55C 左右的情况下、不能保证在超出此范围的情况下可靠运行。  由于部件不属于此范围,因此它可能会损坏,行为异常。

    有关裸片形式的可用性、请联系 当地销售团队。 如果您无法联系他们、请在 客户支持中心发布查询

    很高兴为您提供帮助!!

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    早上好!

    请告诉我您的任何其他问题。

    此致

    Kunal Goel