This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:电荷泵规格

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977392/lp5569-charge-pump-specification

器件型号:LP5569

您好!
我对电荷泵规格有疑问。

条件:cp_mode=11、cp_return_1x=1、powersave_en=1

如果 VIN 电压下降一次且1.5 x 模式打开、

然后、VIN 电压因电池充电而升高、

在 LED 亮起时保持1.5 x 模式是否是规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将寄存器设置为以下值时:

    cp_mode=11、cp_return_1x=1、powersave_en=1

    如果 VIN 电压下降一次且1.5x 模式打开、然后 VIN 电压由于电池充电而升高、则在 LED 亮起时、电荷泵将返回到1x 模式。

    此致  

    徐美奈