This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974544/lm5164-q1-lm5164-q1

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164

原理图附在下方以供参考。

输入电压为60V、输出电压为12V (最大500mA 负载电流)。

对于100mA 的负载电流、IC (U53) LM5164-Q1和电感器(L13)会产生热量、温度在几分钟内达到80度以上并达到饱和。

请说明原因并提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    您可以在 Webench 中仿真 LM5164应用

    对于500kHz 时的60V 至12V/1A:

    IC 功率损耗为1.2W、Tj 为79C。

    在100mA 负载下、IC 温度应远低于79C。

    您的电路板有多少 PCB 层? 请检查您的 PCB 布局是否 具有良好的热设计、或应用一个 LM5164EVM 并修改电路以验证您的应用设计。

    B R
    Andy