This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:工作温度范围

Guru**** 2403425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979614/tl431-operating-temperature-range

器件型号:TL431

大家好、  

客户正在使用 TL431ACDR、 根据实验数据、外壳温度为90°C,、环境温度为50-70°C、正如我在数据表中注意到的、建议的工作条件为0-70°C、因此我想知道 TL431ACDR 是否适合此应用?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    ROC 建议最高温度为70°C、以满足您的 TA 要求。 外壳温度表明 Tj 为90、这很好、因为它低于绝对最大值

    此设计中的问题是、虽然器件的额定温度为70C、但器件性能可能不符合 EC 规格、因为温度漂移等参数的 Tj > 70C。

    我建议使用 I 或 Q 级、以确保在 Tj = 90C 时温度漂移仍可预测。