This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:逻辑接口特性

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974281/lp5569-logic-interface-characteristics

器件型号:LP5569

您好!  

我对数据表 [7.8逻辑接口特性]有疑问。
输出低电平测试条件是 Ipullup = 3mA。
我是否还需要流过 Ipullup=3mA?

在 LP 5569 EVM 原理图中、VIN = 3.3V Rpullup = 6.04k、
因此 Ipullup = 0.55mA。
可能不需要 Ipullup=3mA?

如果有建议的电流值、请告诉我。

此致、

海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    Ipull-up 电流不需要为3mA。 数据表仅在将 Ipull-up 设置为3mA 时提供参考低电平输出电压范围。 没有具体要求、但对于低功耗、电流不应太大。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的快速回复。

    因此、我在 1.8V、1.8K Ω(Ipullup = 1mA)Ω)下使用它

    请告诉我体积的值(典型值、最大值) 在这种情况下。

    此致、

    海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    在这种情况下、我们不会测试低电压范围、因此很难提供。 您可以测试电路板中的特定电压。

    最恰当的考虑

    徐美奈