This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:在 VDD 关闭时 IN 引脚输入

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979512/ucc27517-in-pin-input-while-vdd-is-off

器件型号:UCC27517

大家好、团队、

您能否告诉我在 VDD 关闭时 IN 引脚是否接受3.3V 信号?

数据表中提到输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制、但我想确保这在情况下是可以的。

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    尽管 INx 引脚上的电压与 VDD 电源电平无关、但建议在对 INx 引脚施加任何电压之前将加电/断电顺序设置为 VDD、并在禁用电源之后关闭 INx。 这是为了防止激活 IC 输入级上的 ESD 单元。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的及时支持。

    我认为此 DS 描述有点令人困惑、如果您在下一次 DS 更新中对此进行了澄清、我将不胜感激。

    此致、

    Itoh