This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C20:启动时振铃(即使在开发板上也是如此)

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974437/tps56c20-ringing-on-start-up-even-on-dev-board

器件型号:TPS56C20

我正在对使用 TPS56C20的设计进行故障排除、该设计在某些条件下具有振铃(输出上的振铃为5-10kHz -明显与可闻电感器振铃一样)。 这似乎与我的测试设置和大电感引线有关。 但我随后注意到、在负载设置发生变化后、在开启时、在相同频率附近出现了振铃(短得多、但仍然存在)。

我在加电期间看到器件上的振铃。 在某些负载(通常为~3-6A)下、这一点更为明显、但似乎始终存在。 使用开发板"从盒子中刷新"、我发现它也会在那里发生(故障排除的下一步是获取一个"已知良好"示例)-请参阅以下照片:

在我自己的电路板上-如果我通过更改 SS 电容器来降低开通时间、即使在极其缓慢的开通时间内、您仍然可以得到它是200ms/div):

返回到开发板、这是我的设置:

无论输入电压如何、对于许多电流设置、我都会得到这种振铃。 负载为 DL3021。 测试设置是否有误、或者这是否是部件的问题?

需要注意的一点是,我*需要*使用可编程 VCC-INT 功能,因此不想只使用外部反馈网络。 但是、我看到默认的内部和外部反馈选项都出现了这个问题。 除了建议值之外、我在数据表中似乎没有找到有关实际稳定性信息的大量详细信息。

感谢您的任何想法-无论是 TI 官方人员还是其他任何看到类似内容的人。 我假设这只是我的快速原型设计问题、直到我在开发板上重新创建!

谢谢、

 -科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试复制/粘贴的两张照片就在这里:

    缓慢启动振铃:

    测试设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我选中了"EVM"从盒子中刷新"、但看不到任何问题。

    根据您在 EVM 上的测试设置、一些建议:

    1.不连接 Eload、问题是否仍然存在?

    2.输入电压和输入电流限制是多少?

    3.连接到 Eload 的输出导线太细。 建议使用粗线进行3-6A 负载测试。

    4.如果仍有问题、请帮助同时捕获 VIN、Vout、SW 和 Iout 波形。 我们需要检查波形以进行进一步分析。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查、您没有看到这一点-我做了更多的调查、最后想知道我的电子负载是否一直是问题所在。 实际上,仅仅将另一个 PSU 连接到负载,在通过0->1V 时会显示相同的接通振铃。

    我使用具有足够电阻为我提供~5A 的线轴为开发套件设置了一个负载、并且根本没有任何振铃问题(这将是一个相当感性的负载)。 将切换到一些功率电阻器、以便在它们进入后进行其余测试。 感谢确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您对电感负载的双重检查。

    与 Lishuang 的问题相同、我认为它似乎与电流限制或电源的有限即时输出功率能力有关。 对于电感 R-L 负载、启动时的负载电流将受到电感器的限制、并且小于电阻负载的负载电流。

    在启动期间、输入功率需要为电容器充电并同时提供负载功率。 因此、功率不足可能仅在启动期间发生、但在稳态运行期间不会发生。

    由于您单击了"已解决"按钮、我现在将关闭此主题帖。 如果您有任何其他问题、您仍然可以回复或启动新主题帖。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到问题得到解决。

    谢谢、

    Lishuang