This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:器件开启失败

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979715/lm5060-q1-device-turn-on-fails

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

大家好、团队、

我们将 LM5060用作输入保护。 该电路适用于12V 输入电压、如数据表中的图1所示。 我们看到极少数返回的器件无法启动、即启用该器件、栅极电压会中断或不会出现。 应用程序是具有相同设置的双通道、但在这种情况下只有一个通道发生故障。 图42/43中的建议也得到了落实。 你能提供建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    您能否分享原理图以查看您的系统和方框图。

    在退回的器件上看到了什么类型的故障。? 哪些引脚以及可以看到什么程度的阻抗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我可以向您发送原理图和详细信息。 您能否提供联系地址?

    退回部件的故障导致部件无法正常打开。 UV/OV 和 EN 功能正常、开启过程失败。 栅极引脚上的电压不会正确上升、并且在短时间复位(例如超时)后出现、但该值会因缺陷而异。 器件引脚上没有接地短路。

    谢谢、此致

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    我已通过私人邮件向您发送了详细信息。 请分享原理图。

    此致、Rakesh