This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:应用检查

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979769/bq24105-q1-application-check

器件型号:BQ24105-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在处理 PDC 项目。 在该项目中、他们需要为12V 主电池充电、因此他们需要一个充电器器件。 要求为 VIN=14.5V、VOUT=12V (VOUT_max=14V)、I_CHARGE_max=500mA。 我们的器件是否适合此应用? 我想知道14V 输出电压是否太大。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    建议的最大工作电压为16V、因此输入电压=14.5V 是可以的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复!

    据我了解,低于0.4V 的低电平信号将启用充电,而高电平信号则意味着>1.3V 将禁用充电。 但在第二张图片的描述中、高电平必须是 VCC。 我有点困惑。 高电平意味着什么,>1.3V 或>=VCC?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    高于1.3V 至 VCC 的正电压将禁用充电。  数字引脚通常能够达到 VCC 最大值

    此致、

    Jeff