请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105-Q1 尊敬的团队:
我的客户正在处理 PDC 项目。 在该项目中、他们需要为12V 主电池充电、因此他们需要一个充电器器件。 要求为 VIN=14.5V、VOUT=12V (VOUT_max=14V)、I_CHARGE_max=500mA。 我们的器件是否适合此应用? 我想知道14V 输出电压是否太大。
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户正在处理 PDC 项目。 在该项目中、他们需要为12V 主电池充电、因此他们需要一个充电器器件。 要求为 VIN=14.5V、VOUT=12V (VOUT_max=14V)、I_CHARGE_max=500mA。 我们的器件是否适合此应用? 我想知道14V 输出电压是否太大。
谢谢、此致、
雪利