This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:未达到 OVP 目标

Guru**** 2512885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976391/lm5060-ovp-target-not-being-hit

器件型号:LM5060

大家好、团队、

客户遇到3个原型的问题、这些原型具有以下目标/规格:

OVP = 67V  

UVLO = 35V

R1 = 200k、R2 = 3.3k、R3 = 6.2k

它们认为 UVLO 在35V OFF 和37V ON 下工作正常、但 OVP 大约为57V。 有任何有关设计的反馈吗?

Vin 最大值= 67Vdc

最小输入电压= 35Vdc

输入电压标称值= 54Vdc

我指出、典型应用中的 R1为100k、但客户试图通过 UVLO/OVP 精度最大程度地减小静态电流。  

当我对 R2进行计算时、我发现它应该被推测为6.4kOhm、除非我在某处漏掉系数2? 只是想获得一些有关这方面的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我在该计算中使用了他们的 R1值200k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很抱歉继续在该主题中发帖、但如果没有编辑选项、我无法更正我想说 R3为6.4k 欧姆的事实。 它与客户使用的内容非常接近。 我忘记了数据表在 R2之前计算出 R3。

    我得到 R2 = 3.6kOhm、R3 = 6.4kOhm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您能否在 OVP 测试期间共享 Vin、OVP 引脚电压、GATE 的原理图和测试波形

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您在这里的耐心等待-我获得了一些其他信息。  

    如现在使用:

    R1 = 200k、R2 = 4.75k、R3 = 5.75k

    提供32V UVLO 和超过65V 的 OVP (家庭实验室工作台电源仅变为65V、因此客户无法测试 OVP)。

    32V 接近计划/设计的值、因此现在一切都可能正常。

     

    能够很好地关闭高达59V 和大约10A 的负载。 它不适用于带电负载导通、但也具有59V/5A 电流(只要愿意在家就可以)。

    感应输入电阻为4.75k、输出电流限制电阻器 R66为3.3k。 但无法进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您提供原理图详细信息。 现在一切都好吗? 或者、您是否有任何后续问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上有任何东西值得我们建议进行更改、以便更接近目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    原理图对我来说看起来很好。

    此致、Rakesh