This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 Simplis 模型

Guru**** 2392675 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974493/tl494-tl494-simplis-model

器件型号:TL494

你(们)好  

我正在为我的项目寻找 TL494的 Simplis 模型。

我是 Simplis 仿真的用户。 我刚才找到了 TL494的 PSpice 模型。

可以帮我解决这个问题吗?  

谢谢。  

WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WS:

    感谢您通过 E2E 进行连接。 您能相信 TL494已经接近40年了吗? 与 TL494的传统相比、Simplis 仍处于起步阶段。 不用说、在引入 TL494时、Simplis 并不是一个想法、TI 也没有回去为我们的许多传统 PWM 控制器开发 Simplis 模型。 我们的许多较新的电源管理 IC 的产品文件夹中都包含 Simplis 模型、但很遗憾地告诉您、TL494的情况并非如此。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您的回复。  
    我知道 TL494是一款非常旧的 IC、我认为您可能没有它的型号。  
    我听说有一种方法可以在 Simetrix 中使用 PSpise 模型、所以我会尝试它。

    此致、
    WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、祝你好运

    Steve M