This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062C:Vbus 的 COUT

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978829/tps2062c-cout-for-vbus

器件型号:TPS2062C

大家好、

数据表显示了以下内容、但在什么情况下、我们可以使用小于120uF 的 Cout?
尽管 USB IF 建议的 Cout 为120uF、但似乎矛盾的是、有些应用不需要使用120uF。

在 µF USB 标准应用时、需要120 μ F 的最小输出电容。 µF 情况下、这使用150 μ F 电解电容器。 µF µF 不需要120 μ F 的输出电容、则建议在输出端至少使用10 μ F 的陶瓷电容、以降低 OUTx 引脚上由短路期间的负载电感引起的瞬态负电压。 在 µs μ s 的时间内、瞬态负电压应小于1.5V。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    通常、这是 USB 应用的要求、不一定是器件本身的要求。  对于使用小型电容器的应用、它将主要影响负载 瞬态性能。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansel-San:

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa