大家好、我们有一个用于使用 LM5109A 的 BLDC 电机的小型逆变器。 换向是六步、在温度高于大约75C 时、电荷泵电容器上的电压下降速度比室温下降大约快3倍。 下降速度足够快、可过早关闭高侧 FET。 所有组件的额定温度均为125C 或更高、电荷泵电容器大约比工作频率下的电荷泵电容器大5倍(根据 LM5109A 数据表中的公式)。 电容的变化不应超过最大15%。
LM5109A 上的内部电荷泵电路是否在高温下增加了泄漏、或者是否存在其他可能导致此问题的温度相关性?
谢谢、
Neil