This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:过冲和下冲

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978854/tps54302-overshoot-and-undershoot

器件型号:TPS54302

大家好、

我们的客户在其应用中使用 TPS54302、其输入电压为12V 至24V、输出电压为3.8V、最大输出电流为2.5A。 他注意到、在100mA 至2A 的动态负载阶跃期间存在高过冲和下冲电压。 过冲/下冲电压约为600mV。 请参阅下面的原理图和波形。 过冲/下冲的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    输出电容器的有效电容是多少? 负载阶跃的压摆率是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该配置在轻负载和满载条件下是否都能正常工作? 我是否可以再次向您咨询 Vincent 的问题?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。

    根据客户、在3.8V 输出上、他在调制解调器电源附近额外连接了2x10uF + 2x100nF + 2x33pF + 2x12pF、并将1x100nF 连接为 LDO 的输入电容器。 在测试中、它们未为调制解调器通电、而 LDO 仅用于为 MCU 和存储器供电。 3.8V 时的功耗不超过50mA。 他还补充说,他们使用 Maynuo 电子负载。 我仍在等待转换速率。  

    我还将检查在轻负载和满载条件下是否存在过冲和下冲。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您查看此内容。

    请让我列出需要您帮助的项目。

    1、有效 Cout、3.5V 降额值或向我们分享 D/S 和器件型号以进行检查。

    2. 负载阶跃的压摆率

    3. 此配置在轻负载和满载条件下是否都能正常工作?

    BRS、

    年轻