大家好、
我们的客户在其应用中使用 TPS54302、其输入电压为12V 至24V、输出电压为3.8V、最大输出电流为2.5A。 他注意到、在100mA 至2A 的动态负载阶跃期间存在高过冲和下冲电压。 过冲/下冲电压约为600mV。 请参阅下面的原理图和波形。 过冲/下冲的原因可能是什么?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
感谢您的回答。
根据客户、在3.8V 输出上、他在调制解调器电源附近额外连接了2x10uF + 2x100nF + 2x33pF + 2x12pF、并将1x100nF 连接为 LDO 的输入电容器。 在测试中、它们未为调制解调器通电、而 LDO 仅用于为 MCU 和存储器供电。 3.8V 时的功耗不超过50mA。 他还补充说,他们使用 Maynuo 电子负载。 我仍在等待转换速率。
我还将检查在轻负载和满载条件下是否存在过冲和下冲。
此致、
Danilo