This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:TPS54360B

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973537/tps54360b-tps54360b

器件型号:TPS54360B

不推荐在新设计中使用 TPS54360DDAR、以推广 TPS54360BDDAR,TPS54360BDDAR 和 TPS54360DDAR 之间的区别在设计电路中?,如果使用 tps54360bddar 替代 tps54360ddar、需要注意的任何事项?

但是、tps54360bddar 何时会放置 在 MP 中?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper,ä n

      TPS5436BDDAR  是现有 TPS54360DDAR 的引脚对引脚降压升级。  区别在于:TPS54360BDDAR 在 IC 顶层增加了聚酰亚胺(PI)涂层、可提供更高的可靠性和性能。

      TPS54360BDDAR 现已大规模生产。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

     我的,‘ll 是否解决了您的问题?如果解决了问题我关闭了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    没关系,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

     谢谢。

    BR、

    维克多