您好、先生、
我的客户正在为以下器件创建 DFMEA。
请您澄清此技术咨询吗?
・TPS61089RNRR
R1=330k、R2= 36k Ω
・TPS62160DSGR
R1=220k、R2=68k
根据数据表中的建议原理图、电阻器 R1和 R2连接到 FB 端子。
1) 1) R1开路
如果 FB 端子连接到 R2 (≒Vref))处的 GND、Vout 将变为什么电压?
(该值是否取决于 gm 的增益(取决于反馈电阻)?)
如果您有一个公式可以从 R2计算、请告诉我。
2) 2) R2开路
如果 FB 端子连接到 R1处的 GND (≒Vref))、Vout 将变为什么电压?
(该值是否取决于 gm 的增益(取决于反馈电阻)?)
如果您有一个公式可以通过 R1进行计算、请告诉我。
非常感谢。