This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:UCC23313DWY 和 UCC23513DWY 标记问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979500/ucc23313-ucc23313dwy-and-ucc23513dwy-marking-issue

器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件:UCC23513DWY

尊敬的 E2E 团队:

对于 UCC23313DWY 和 UCC23513DWY、它们具有相同的器件标记"UCC23513"。

看起来两个器件都具有不同的性能。

客户比较2个芯片、由于标记相同、他无法检查哪一个是233113、哪一个是23513

您能告诉我为什么会有相同的标记吗?
如何区分?


如果在生产线上生产时没有原始标签,如何区分这两种试管包装?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Frank、 我将通过电子邮件与您联系、探讨这个主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Don、

    谢谢。

    请等待此主题、直至问题得到解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    好的。