This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:EN 引脚被拉低

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974457/tps3431-en-pin-pulled-low

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件:AM4378

大家好、

在我们的设计中、我们使用看门狗计时器 IC TPS341作为 AM4378的外部看门狗。  

在初始启动期间、为了确保 AM4378不会被看门狗 IC 重复复位(因为它可能会在电源达到1.8V 时经过 Trst (200ms)时间后从处理器获得 WDI)、我们已将 IC 的 EN 引脚保持在下拉模式。  

处理器引导完成后、它可以生成 WDI 引脚所需的 PWM、我们计划使用 GPIO 将 EN 引脚设为高电平。 (当 EN 引脚从低电平转换为高电平时、是否会有任何复位置位声明)

请确认这是否正常。

此致、

M Amarnath

TPS3431SDRBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAmarnath:

    当 EN 从低电平变为高电平时、ENOUT 也将从低电平变为高电平、并且/WDO 将保持高 z 状态。  请参阅以下内容: