This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:无直流电源条件

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979747/bq25703a-without-dc-source-condition

器件型号:BQ25703A

您好!

如果没有直流电源并且 电池电压高于 VVBAT_UVLOZ、BATFET 将打开。

如果电池为1S (4.3V 以下)且 REG0x01[7]="0"(性能模式)、我认为无法打开 REGNLDO (6Vout)。

使用1S 电池、我们是否应该将"1"(低功耗模式)设置为 REG0x01[7]?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    在仅电池模式下、如果 VBAT > VBAT_UVLOZ、BATFET 将打开并将电池连接到系统。

    REGN 电压基于 VBUS 或 VSYS、以较高者为准。 如果 VBUS > 6V 或 VSYS > 6V、则 REGN 稳压至6V。 但是、如果 VBUS 和 VSYS 都低于6V、则 REGN LDO 将以压降模式运行。 如果不需要此功能、则可以将器件保持在低功耗模式以降低静态电流。 REGN LDO 在低功耗模式下关闭。

    另请参阅以下相关的 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/778938

    此致、

    Angelo