This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:深度放电电池

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978715/bq25703a-deeply-discharged-battery

器件型号:BQ25703A

您好!

我的客户正在评估 BQ25703A。

在电池放电深度连接后连接适配器时、VSYS 无法正确启动。

如果在连接适配器或 SRP 或 SRN 引脚瞬间与 GND 短接后重新连接电池、则行为会得到改善。

 当电池未深度放电时、不会发生这种现象。

这种行为是由什么引起的?

如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    BQ25703A 是一款具有最小系统电压调节的 NVDC 充电器。 即使电池不存在或深度放电,只要适配器存在,VSYS 也应调节到 MinSystemVoltage()设置之上。 例如,数据表中的图48显示,即使没有连接电池,VSYS 也会在接通 VBUS 后调节到 MinSystemVoltage()之上。

     

    客户是测试 BQ25703A EVM、还是使用自己的电路?

    此外、您能否针对以下2个上电序列中的每一个捕获显示 VBUS、VSYS、SRN 和 CHRG_OK 的波形?

    1) 1)已连接深度放电的电池、然后插入适配器。

    2) 2)适配器已连接、然后插入深度放电的电池。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:San、

    客户正在对其电路板进行测试。

    您能否检查以下波形?

    >1)已连接深度放电的电池,然后插入适配器。

    >2)适配器已连接,然后插入深度放电的电池。

    因为每个波形都不会变化、所以它们没有捕获它。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您捕获波形。 我担心 CHRG_OK 不会变为高电平。 当一个良好的输入源被连接至 VBUS 时、CHRG_OK 应该变为高电平。

    作为完整性检查、您是否可以在没有系统负载且未连接电池时尝试插入适配器? 在这种情况下、CHRG_OK 是否变为高电平? 我们希望看到的波形与数据表中的图48非常相似。 您能否从 BQ25703A 中读回 ChargerStatus 寄存器以查看是否报告了任何故障条件?

    此外、您的 MinSystemVoltage 寄存器设置是什么?

    此致、

    Angelo