This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170EVM-610-15V:BQ24170、BQ24133

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24133, BQ24170EVM-610-15V, BQ24133EVM-715-15V, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979141/bq24170evm-610-15v-bq24170-bq24133

器件型号:BQ24170EVM-610-15V
主题中讨论的其他器件:BQ24170BQ24133BQ24133EVM-715-15VBQ25306

您好!  

我正在搜索为3s1p 和3S2P 锂离子电池充电的充电器 IC。  它看起来 BQ24170可以正常工作、并且比 BQ24133更适合。 您是否建议使用任何独立充电器 IC?

您可以通过电子邮件向我发送适用于 BQ24170EVM-610-15V、BQ24133EVM-715-15V 的 Altium 设计文件吗?

谢谢、

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    BQ24133和 BQ24170属于同一 IC 系列。  我们最近发布了 BQ25306、它也可能起作用。

    BQ24133和 BQ24170的 EVM 文件不在 Altium 中。  它们位于 PCAD 或 PADS 中。  我尝试导入、但无法导入、因为我没有关联的库。  是否仍然需要这些文件?

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您检查 EVM 板的 Altium 文件。  PADS 文件适用于我、

    新器件 BQ25306声称具有最大17V 输入的1节电池。  对于3节或4节电池来说、它是否工作良好?

    谢谢!

    Danny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    请参阅随附的文件并参阅 EVM 用户指南免责声明。  BQ25306仅适用于2S。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../HPA715B.zipe2e.ti.com/.../HPA610A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、

    有关这些 EVM 文件的布局的一条注释。  它们未针对最低辐射 EMI 进行优化。  如果您对 EMI 有顾虑、我建议将电感器移到远离芯片的位置、以便您可以在 IC 顶部放置 PVCC 电容器和一个额外的0.1uF 电容器、从而实现从 PVCC 到 GND 的短连接。  您必须通过 SW 引脚来回连接电感器。

    此致、

    Jeff