This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3708:我需要使用通孔栅极驱动器 IC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974398/uc3708-i-need-to-use-a-through-hole-gate-driver-ic

器件型号:UC3708

你好。

我希望你们做得好。 我正在为硕士论文设计原型、由于一些技术问题、我只能使用通孔组件。 我找到了 UC3708、但遗憾的是、技术数据表未提供足够的有关连接和设计要求以及电压等级的信息。 您能否告诉我、您是否有适合我的应用的穿孔 IC?

我想驱动一个电路、如下图所示:  

我需要一个能够同时打开/关闭两个串联 N-MOSFT Q1和 Q2的驱动器。 正如您看到的、下部和上部 N 沟道 MOSFET 都具有浮动接地。 标称电压为400V、标称电流(ID)等于60A。 请帮我找到适合此用途的穿孔栅极驱动器 IC。

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossein、

    我建议您研究 SMT 转 DIP 适配器。 这将根据您的应用打开我们的整个产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dapkus 先生、您好、

    感谢你的帮助。

    我已经熟悉这些适配器。  但它们不能解决我的问题、因为我不想使用试验电路板。 我将在 PCB 上焊接这些组件、因为 SMD 组件的焊接工艺很有挑战性、所以我必须使用穿孔组件。您知道适合我的应用的任何穿孔栅极驱动器吗?

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein、您好!

    我们的穿孔驱动器包括以下 列表 、可能需要专用电路板进行焊接。

    此致、

    -Mamadou