This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:待机模式下的电流消耗

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972266/lm51551-q1-current-consumption-in-standby-mode

器件型号:LM51551-Q1

大家好、

您能否在器件处于待机模式时提供最大(最坏情况)电流消耗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    该值在 EC 表中给出:WC 最大值540uA。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的及时支持。

    我可以在下面确认吗?

     根据9.4.2待机模式、当 UVLO 处于使能阈值和 ULVO 阈值之间时、器件将进入待机模式、但在 EC 表中、UVLO 处于2V。

    在 VFB=VREF 条件下、开关停止、因此电流消耗与待机模式相同?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    EC 表中的 UVLO 典型值为1.5V。  我们是否讨论了相同的参数?

    540uA 适用于启用 IC 的情况、但它不像 VFB =或> VREF 那样进行切换。   在待机模式下、电流可能会更低、因为振荡器、RT 引脚和 GM 可能不会像在活动模式下那样消耗大量电流、但我们没有描述该电流的特性。  

     

    谢谢、

    Youhao