This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL760M33-Q1:用于在高电压下使用线性稳压器的前置稳压器

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: TL760M33-Q1, TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979443/tl760m33-q1-pre-regulator-for-using-linear-regulator-in-high-voltage

器件型号:TL760M33-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A78

大家好、我想在10Vac-220Vac 之间使用 TL760M33-Q1线性稳压器。(可变电压)。我将使用全桥整流器。如何使用前置稳压器电路?我只需要20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tearlach、  

    在整流器之后、直流电压是多少? 此外、将 LDO 用作前置稳压器的目标是什么?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、我的端子电压介于(10Vac-220Vac)之间。电压是(10Vac-220Vac)矿井(电桥、正向电压)、在整流器之后。例如、
    端子电压=200Vac、
    直流电压200-(1、4)=198、4 Vdc (1、4典型电桥正向电压)。
    我将使用线性稳压器作为微控制器和 LED 的电源。我需要从线性稳压器获取20mA 的电流。但线性稳压器的输入电压较高。要克服这种电压、我需要前置稳压器。也许、我应该使用前置稳压器将线性稳压器输入保持在25伏。我需要强 前置稳压器设计。您能帮我吗?TI 公司是否为这些工作设计了前置稳压器电路?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tearach、  

    我们实际上发布了一个交流 LDO、它可能直接获取交流信号并提供高达120mA 的负载。 您认为此部件是否有助于您的情况? 器件型号为 TPS7A78。

    此致、  
    Jason Song