This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:使用两个串联的1CELL 电池组时的适用性

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974404/bq29200-applicability-when-using-two-1cell-battery-packs-connected-in-series

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件:BQ29209

您好!

制作便携式音频产品时、我打算使用两节串联的单节电池。
使用 BQ29200或 BQ29209作为两节电池的平衡 IC 是否存在任何问题?
在应用 BQ29200或 BQ29209时、电池充电器 IC 的运行是否存在问题?
应该可以使用电池充电器 IC 进行充电和放电。 如果有其他合适的产品、请推荐。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果电池是对具有保护功能的电池、BQ29200系列可提供平衡。 如果电池具有内部保护、则不是一个好主意、因为如果未首先连接底部电池、器件会消耗额外的电流。  OUT 在首先连接顶部电池的情况下正常工作、但可能不需要额外的电流。

    使用充电器 IC 的操作应该正常、请检查考虑中的 IC 要求。  

    如果电池有自己的保护、请检查负载在保护后的影响以及充电器在保护后的影响、以确保电路能够承受施加的电压。