请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ29200 主题中讨论的其他器件:BQ29209、
您好!
制作便携式音频产品时、我打算使用两节串联的单节电池。
使用 BQ29200或 BQ29209作为两节电池的平衡 IC 是否存在任何问题?
在应用 BQ29200或 BQ29209时、电池充电器 IC 的运行是否存在问题?
应该可以使用电池充电器 IC 进行充电和放电。 如果有其他合适的产品、请推荐。
谢谢。
此致、
mj